This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:电芯电压测量不一致导致保险丝不及时

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQWIZARD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269280/bq78pl116-inconsistent-cell-voltage-measurement-resulting-in-untimely-fuse

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQWIZARD

我们有一种采用 BQ78PL116的旧 BMS 设计、该设计在过去几年里一直非常完美。

最近、我们注意到一些 BMS 返回了保险丝。
使用 BqWizard 我们注意到电池测量的寿命最大/最小值为2000mV/5000mV (最大值自动显示)
我们使用了 LiFePo4电池、因此5V 是意外的电池值。

我们使用 BqWizard 和 PC 进行了一些测试、发现有时会根据电池电压测量相关值。 这些值导致电池出现 SOV 和保险丝。
我们可以确定 BQ 测量的值是无关的、因为我们用电压表进行仔细检查

在我们的设计中、唯一改变是使用 BQ 的 EFCIC 引脚。
由于使用光耦合器、我们将 BQ 的 VLDO1引脚置于 EFCIC 引脚中、以控制充电 FET。

我们的设计或软件错误是否可能应对这些错误的电池电压测量?
在我们的用例中、EFCIC 引脚处于 VLD01电压且持续时间长达10h。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须非常小心地处理 VLDO1。 检查 d/s 中的 LDO 电压特性:

    在 对于-200uA 负载、LDO1工作电压仅保证为2.425V。 光耦合器上的10k 下拉电阻会导致负载超过此值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    在数据表中、绝对最大额定值是针对拉电流/灌电流20mA 中的 VLDO1。
    200µA 和20mA 之间存在巨大差异。
    是否有机会采购超过200µA 的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abs.max 数值是限制、超过这些数值将损坏器件。 它们不是典型的运行限制。

    LDO 规格要求具有典型值、 200uA (正如我在上一次回复中用红框突出显示的那样)。 如果超过此数字、最小的2.425V LDO 规格将不适用、因此 LDO 电压会下降到更低、从而影响监测计的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们试图证明这一监测计性能问题与 LDO 的电流问题。
    我们尝试了不同的方式、例如在 VLDO 上直接添加7.5k Ω 下拉电阻、以控制333µA 的电流。
    我们对电池进行循环、使其进入 CUV 状态、COV 状态并达到平衡。
    我们永远无法再现某些电池上的电压误差测量结果。

    是否还有其他任何因素可能基于虚假电压测量产生这些 SOV 误差?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您能回到 Franck 的案例吗?

    您是否有任何其他需要执行的测试或有助于诊断此问题的想法?

    我已并联向您发送了原理图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确读取此值、常数333uA (仍然远高于200uA 规格)可以避免此问题。 "我们永远无法再现我们某些电池上的电压误差测量结果。"

    "是否还有其他任何因素可能基于虚假电压测量产生这些 SOV 误差?"

    最大的危险信号是不恰当地加载 LDO、因为这会扰乱电量监测计内的模拟电路。 333uA 测试似乎避免了问题。