This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:通过硬件进入运输模式

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290863/bq25892-enter-in-shipping-mode-by-hardware

器件型号:BQ25892

大家好、

客户在 PP 中使用的是 BQ25892、此处存在有关组装的问题。 希望您可以分享一些建议。

问题是,当组装产品时,电池将首先 组装 PCB 板。 由于 BQ25892会在插入电池后将电池连接到系统、因此 PCB 将通电。 但下一步是安装螺钉。 这里的风险是 PCB 通电、当螺钉暴露在 PCB 上时、可能会发生短路。  

我想知道是否有任何方法可以通过硬件将 BQ25892设置为运输模式。 您可以提供一些建议以避免这种风险吗?  

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:  

    遗憾的是、没有基于硬件的方法可将 BQ25892设置为运输模式。 仅可以通过使用 I2C 设置 BATFET_DIS 位来进入运输模式。  

    此致、

    加勒特