This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:出力(にスナバ回路を接続することによって出力電流にオフセットが発生する)

Guru**** 2504715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290840/tps92513-ph

器件型号:TPS92513

出力にスナバ回路を追加することで約20mAのオフセット電流が発生しています。

この説明として以下の内容で間違いないでしょうか。

間違いであれば正しい説明をご教示願います。

<評価回路>

<評価方法>

以下の負荷・入力条件でスナバ回路有無の測定結果を比較し考察

負荷:SMBB760D-1100 (Ushio) Vf = 2V

IADJ:26.6mV入力 è re

PDIM:3.3V矩形波を36msecワンショットで入力 ć

測定点CH1 μ m (イエロー μ m):M9-10引脚

測定点CH2 (シアン):電流プローブ(アノード側)

測定点CH3 (マゼンタ):L3負荷側(2次側)

測定点CH4 μ m (グリーン μ m):M9-7引脚 ISENSE

<結論>

③のようにスナバ回路がある方がパルスが分散されていないため、①の結果は低くなるが、1ショットのDuty比が高いので、トータルの電流量②が増加する。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    您的 TI FAE 以前已与我联系、我已回答他的问题。 他稍后会与您联系。

    我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    周老师