This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180DR

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UC2854B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289779/ucc28180-ucc28180dr

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UC2854B

您好!

我需要更改 IC 的内部结构。

任何人都可以共享加密模型:  

UCC28180

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nethraa:  

    我假设您要查找 UCC28180的未加密模型。   遗憾的是、无法为该器件提供未加密的 PSpice 模型。  

    由于该线程源自您请求模型的前一个线程"UC2854B:UC2854BDW"、我假定您可能 期望 UCC28180 PSpice 模型可以在 一些修改后替代 UC2854B 模型。  事实上、UCC28180的内部结构和功能在所有方面都与 UC2854B 完全不同。  甚至 UCC28180模型的一小部分也无法用于模拟 UC2854B 的功能。   

    正如我在对上一主题的回复中提到的、UC2854B 的方框图非常清晰、直接并且准确地反映了器件中每个子块的功能。  通过复制这些子块、可以很容易地重建模拟模型。  
      
    另一方面、UCC28180的方框图相对比较复杂和晦涩、要从该方框图构建一个模型、需要详细了解其电流放大器、PWM 斜坡 和 VCOMP 子块的工作原理。  数据表中未提供一些详细信息。  

    我再次迭代我的建议、根据 UC2854B 方框图及其电气特性表和典型特性图构建一个模型 、这些图为每个子块的重要参数提供了典型值和最小/最大限值。  

    此致、
    乌尔里希