你好
我观察到器件启动阶段的高峰值功率耗散。

接近500us 时约为1W (下面的 LDO 功率图):

这主要是由于输出电容器的浪涌电流造成的。
此启动阶段1W 的@HT:
TJ = 125oC + 1.0W * 77oC/W = 202oC、绝对超出规格范围。
但我们将讨论大约500us 的较短周期、在此期间应考虑瞬态热阻抗、但数据表中未提及此概念。
两个问题:
1.-模型提到:
以下特性已在此模型中
# a 启动行为建模
# b.行暂态
# C.负载暂态
因此、我希望我在仿真中看到的是真实的、正确的吗?
2.-您是否能够提供瞬态热阻抗规格?
或者,在这种情况下,我如何估计结温?
谢谢你。