This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3431-Q1:具有升压电压、但没有电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289381/lm3431-q1-have-boost-voltage-but-no-current

器件型号:LM3431-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3431

您好 TI

我们使用 LM3431来驱动 TFT 背光、背光结构包含11组串联的 LED、每组4个并联的 LED、每组的电流为100mA。

输入电压为24V、但测量的输出电压为37.5V、电流为0mA。 您能否帮助我确定电路中是否存在设计错误?e2e.ti.com/.../lm3431_2D00_circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我相信你在这个问题上有重复的帖子。  我要关闭这个帖子、并继续使用另一个帖子。

    谢谢 Tuan