This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:如何计算直流/直流反馈电路中的阴极电压

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288591/tl431-how-to-calculation-the-cathod-voltage-in-a-dcdc-feedback-circuit

器件型号:TL431

我的反激式转换器的输出电压为125伏、我使用单个 LED 来代替光耦合器。 下面是电路:

我将分压电阻器比率固定为49以产生 Vref、无论 R3选择了什么值、我都发现了电阻和电压 VK 之间的关系

R-Top (R2) 490k 539k 588k 637k 686k
R-BOT (R1) 10k 11k 12K 13k 13k
VK 13V 14.4V 15.8伏 17.2V 18.6V

很显然、它与电流的

您能告诉我如何推导出这个关系、THX 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、俊杰  

    TL431用作跨导放大器。 阴极电流由基准引脚的电压控制。 该阴极电流可控制光电二极管中的电流以及进一步的反馈环路。  您可以参阅应用手册 SNVAA58的第2.2节。 下面是来自器件的典型图-

    阴极电流在 TL431的 VREF 值处饱和。 您可能需要在接近(但低于 VREF)的位置运行、以获得最大的跨导。  

    您能告诉我设计要求吗、我们将详细讨论。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意 SNVAA58解决了我的问题。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Trailokya  

    我想知道 TL431是否应用于反馈环路是下图中的典型应用:

    我想知道电阻"Rsup"会去哪里、以及它是否由次级绕组的内部电阻提供

    此致

    朱俊杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,俊二  

    这是从折射引脚到阴极引脚存在反馈的稳压器配置。  

    在二次侧反馈环路中, TL431用于比较器模式,其中基准引脚感应输入电压和阴极电流的变化。 在这种情况下、TL431以开环配置运行。

    此致  

    Trailokya