This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:TPS61378-Q1

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280439/tps61378-q1-tps61378-q1

器件型号:TPS61378-Q1

大家好、

使用 TPS61378 EVM 板进行检查时、观察到以下点、

当输入电流高于 1.8A @3.3V 输入电压时、输出电压开始出现波动、因此输入电流和负载电流也开始出现波动。

提及下面的测试参数、  

输入电压= 4.1V 至2.3V

ILIM = 4.8A

连续负载电流 = 0.65A

输出电压= 5.25V

电感器-0.47uH  

请参阅电感器规格

请参阅计算表中的建议。

q)即使电流限值设为4.8A,输入电流@1.8A,输出电压也会波动。 请 澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    Vin 电源和器件之间是否有长导线?

    您能帮助测量 Vin (VIN 引脚上)和 Vout 并提供波形吗?

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    你能否告诉我是否需要进一步跟进?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    我将关闭该主题。 如果需要任何后续跟进、您仍可以在此处回复或打开新主题。

    此致