This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65252:TPS65252RHDR 输出未按预期输出

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269918/tps65252-tps65252rhdr-outputs-not-coming-as-expected

器件型号:TPS65252

您好!

我在其中一个设计中使用 TPS65252RHDR 生成1.8V 和2.5V 电压。 电源输入为12V。 我没有在1.8V 和2.5V 上获得输出。 输出仅提供0.5V 电压、而不是2.5V、提供1.8V 电压时为1V。 它是一个原型卡、经过2块 PCB 测试、其行为方式与之相同。 请查看下面所示的设计、并请求您提供1.8V 和2.5V 输出设计所需的反馈/修改。

此致、

达尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    感谢您的联系。 我很快就会回到你的身边。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    我查看了原理图、请查看反馈:大部分内容看起来都很好。 需要向您再次确认两点:(1)您能告诉我们您使用的22uF 输出电容器的器件型号吗? 我想检查它的有效值。 从我们的用户指南中可以看到 PCC233DKR-ND 为22uF/25V/1210;(2)您需要的软启动时间是多少? 我注意到您使用了10uF 的 CSS、它会带来较长的软启动时间。 根据数据表的建议、建议软启动时间不超过5ms、这意味着 CSS 不大于30nF。

    对于您提到的问题、请首先检查 V3V 和 V7V 是否正常。 还请与我们分享 VIN、LX1和 Vout1波形。 ADn Buck1和 Buck2的负载电流是多少? 如果您更改负载电流、您是否会看到输出电压发生变化?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您审查设计并提供解决方案。  

    我已经将 CSS 电容器从10uF 更改为4.7nF、Output1 (2.5V)和 output2 (1.8V)正如预期的那样提供。

    我们使用的输出电容器为 22uF/25V/1206、器件型号为 CL31A226MOCLNC。 降压稳压器1和2的负载电流分别为3A 和1A

    我想再说明几点:

    1) 1) V3V 线路上有一个3.3uF 和10uF 串联电容。 是否应移除其中一个3.3uF/10uF 电容器?

    2) 2)我需要先让2.5V 电压升高、然后再降低电压以满足电源时序要求。 您能告诉我, 输出1和输出2排序之间的最小和最大时间的 CSS/反馈电容应该是多少?  

    请查找随附的 Vout、3V3和 V7V 供您参考

        。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    让我来检查一下、然后给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    (1)对于3V3电容器、10uF 较好。  

    (2)软启动电容主要与软启动时间有关、但与 BUCK1和 BUCK2序列无关、如下图所示。 通过调整 CEN 的值、您可以控制启动序列、但不能控制断电序列(如下所示、同时断电)。 如果您还需要控制断电序列、建议使用 MCU 具有外部控制 EN、或者您可以考虑序列发生器 IC。  

    感谢并亲切地告诉我们任何进一步的支持需求!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    我看到您在另一个有关相同主题的主题中发布了该主题。 让我们在该线程中讨论。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚