This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622EVM:在BQSTUDIO設定ICHG Ω,實際輸出只有1A Ω

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQSTUDIO, BQ25622EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288108/bq25622evm-bqstudio-ichg-2a-1a

器件型号:BQ25622EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ25622

待測電池規格:2580mA,4.4VDC

使用工具:BQ25622EVM+MSP430+BQSTUDIO

在BQSTUDIO設定ICHG =,但電源供應器實際輸出卻只有1A,當我設定ICHG小於1A時都算正常,請問如何解除ICHG限制呢 μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请将您的问题翻译成英语、以便我们提供支持。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池额定值:2580mA、4.4VDC

    工具:BQ25622EVM+MSP430+BQSTUDIO

    问题:当我 在 BQSTUDIO 中设置 ICHG=2A 时、  BQ25622EVM 无法充电到2A 、而只是保持1A、如何设置 充电电流大于2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    BQ25622EVM 在 ILIM 引脚处安装了一个2.5k Ω 电阻器[EVM 原理图中的 R22]、用于设置1A 输入电流限制。 这可能会阻止您在较高的电流下充电。 要绕过该1A 电流限制、请设置 REG0x19位2 = 0b 以禁用 ILIM 引脚电流限制。  

    或者、您可以将 R22替换为阻值较小的电阻器、以提高电流限制。 例如、在 ILIM 上使用一个1k Ω 的电阻器将设定一个2.5A 的电流限值。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Garrett:

    要绕过该1A 电流限制、请设置 REG0x19位2 = 0b 以禁用 ILIM 引脚电流限制。  

    抱歉、 REG0x19中的位2 = 0b 在哪儿?

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    参阅您在 REG0x19中提供的位2的屏幕截图、可以看到标签为"620-EN_12V / 622-EN_EXTILIM"的复选框。 未选中该字段时、会忽略 ILIM 引脚电阻器设置的1A 电流限制。  

    我还要指出、需要禁用看门狗计时器、以防止1A 电流限制在看门狗计时器到期后重新启用。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Garrett:

    当我读取日志时、如何检查 大于2A 的充电电流?  

    ↓↓↓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    让 BQ25622报告充电电流的方法是使用 ADC 功能。 您将需要通过设置 ADC_EN = 1b (REG0x26位7)来启用 ADC。 启用 ADC 后、您可以通过 IBAT_ADC 寄存器读取充电电流。 地址为 REG0x2A。  

    如果使用 GUI 上的 Field View 窗口、则可以一次查看所有 ADC 监视器输出、如下所示。  

    此致、

    加勒特