This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895 VBUS

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290480/bq25895-bq25895-vbus

器件型号:BQ25895

关于 IC BQ25895、我使用这个 IC 进行电源管理、由 MCU 进行管理、并为 Linux 电路板供电。
我注意到、当我使用电池并连接12V 输入源时、测得的 VBUS 约为11.3 ~11.5V。 然而、当我断开电池时、功率测量值大约为11.8V。 有人能解释一下为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请分享您的电路板位置以及如何测量 VBUS 电压?

    假设测量在 BQ25895 IC 的 VBUS 引脚附近进行、那么连接电池时您很可能会观察到较低的 VBUS 电压、因为与仅为 Linux 供电相比、当 IC 为 Linux 电路板供电并为电池充电时、电流消耗会更高 引脚6。  

    随着输入电流消耗的增加、从输入源到 VBUS 的电缆/PCB 布线上的压降将更大。 确认该理论的一种方法是在连接电池但禁用充电的情况下测量 VBUS。 在这个情况下、我预计 VBUS 为大约11.8V、而不是~11.3-11.5V。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复! 目前,我正在利用 Atmel SAML21E 的 MCU 来监督 BQ25895以及带有 Ambarella 芯片的 Linux 板。 我测量 VBus 的方法是通过读取 REG11的寄存器来实现。
    "但充电被禁用。 在本例中、我预计 VBUS 约为11.8V" 。 你是对的。

    对于连接了一个低百分比电池时的 VBus 电平、它们通常介于11.3V 至11.5V 之间。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的额外解释。 VBUS 电压降低是由于电流消耗增加。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢您!
    现在我明白了。