This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:发送到器件的大多数命令具有2秒的时钟延展

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290043/bq28z610-r1-2-second-clock-stretch-on-most-commands-sent-to-the-device

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400

我正在尝试将 BQ28Z610-R1用作从电量监测计。 我看到发送给它的大多数命令都具有2秒的时钟延展。 BCAST 关闭(0)。  
我在使用 EV2400时看到的情况不同。 我也不知道 EV2400如何防止延迟。
要关闭此延迟、需要更改什么设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您能告诉我、您与不使用 EV2400的监测计之间是如何通信的吗?

    下面是启用/禁用时钟延展的 FLASH_BUSY_WAIT 位。 请告诉我该位的当前方向是什么。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺