This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:TPS3897ADRYR:启动延迟参数

Guru**** 2518110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289251/tps3897-tps3897adryr-startup-delay-parameter

器件型号:TPS3897

您好:  

原理图如下:  

时间就是填充:  

我的问题如下:  

1.输出波形是否会与 VCC 斜升 TR 链接? 如果斜升非常快、例如 VCC 在20us 内达到3.3V、会发生什么情况?

当0<Vcc<V (POR)时、 由于上拉 R623、因此等于 VCC

3.当 Vcc=V(POR)时, 输出是立即变为低电平还是需要延迟一小段时间? 状态延迟是否需要考虑此时隙?

4.当 Vcc>Vcc VCC 阈值时, OUT 随 TD 变为高电平。 由于上电正在进行、td =启动代理(50us)+ tpd (r)?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying Cheng:

    我的回答如下。

    1.输出波形是否会与 VCC 斜升 TR 链接? 如果斜升非常快、例如 VCC 在20us 内达到3.3V、会发生什么情况?
    输出端的 VPOR 尖峰将被最小化、VCC 从0V 变为 VPOR 的大部分持续时间都将是 VPOR 尖峰的持续时间。 达到 VPOR 后、输出将保持低电平、直到 Vsense 高于 Vit。 当器件低于 VPOR 时、器件会立即完全关断。 因此输出将显示 为 VCC 电压。

    当0<Vcc<V (POR)时、 由于上拉 R623、因此等于 VCC

    3.当 Vcc=V(POR)时, 输出是立即变为低电平还是需要延迟一小段时间? 状态延迟是否需要考虑此时隙?

    一旦 VCC 超过 VPOR、输出将立即变为低电平。 每次器件在 VPOR 以下启动时、都需要考虑启动延迟。 启动延迟仅在 VCC 大于1.7V 后初始化

    4.当 Vcc>Vcc VCC 阈值时, OUT 随 TD 变为高电平。 由于上电正在进行、td =启动代理(50us)+ tpd (r)?

    正确。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    关于问题1、您可以申请一下 TPS3897内部电路的响应时间吗? 我想了解输出是否会因为 VCC (例如1us (0至3.3)等极快的斜升而未知?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying Cheng:

    当 VCC 低于 VPOR 时、输入电压尚不足以使器件在启动期间将输出保持在低电平、因此输出将处于未定义状态。 在 VPOR 之后、输出将保持在定义的低电平状态、直到超过 Vit。 该序列不受快速斜升的影响。 通过快速斜升、输出在未定义和低电平状态下花费的时间将更少。 输出低于 VPOR 是未知的、但它将是较小的。  

    谢谢。

    沃尔特