This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS65094电压问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289697/tps65094-tps65094-voltage-issue

器件型号:TPS65094

您好!

目前、由于 Intel Apollo Lake 升至 F-1、我们观察到在更换后、频率只能达到2.2 GHz 或2.1 GHz、而 B-1中只有2.4 GHz。

乘数似乎停留在21-22,不能达到24。 测量时、我们注意到这两组 VCORE 电压都略高于 B-1中的。 其他降压元件之间似乎没有显著差异。

我们目前正在使用 TPS650942和 TPS650947、这两款产品似乎都面临着这个问题。

可能的原因是什么? 我们是否需要修改 PMIC 中的任何设置。

通过 PMIC_I2C 进行检查、我们发现 F1 CPU 在引导 BIOS 阶段写入的电压值高于先前 B1版本。

进入升压状态以最高频率运行后、原始 B1 CPU 会直接写入稳定的电压值。

然而、F1 CPU 继续快速循环、在两个电平之间切换、差值为0.01V。

英特尔方面没有任何规格变化、我们怀疑这可能是由于 IMON 的差异造成的。

但是、TPS650942/650947没有可配置的 IMON 引脚。

为什么 PMIC 会持续感应和调节电压? 外围电路全部相同。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    PMIC 不控制电压调节、它仅响应 I2C 命令或控制引脚的物理输入。 它可以在发生故障时关闭、但对来自外部的电压进行微调。 发送到 PMIC 的所有写入命令都来自主器件、因为在本例中、PMIC 是从 IC。 除非外部源发送 I2C 命令、否则 PMIC 将保持其默认配置。

    如果重复更改寄存器、它将与 Apollo Lake 协议相关。 第一步是了解为什么新 CPU 的行为与旧版本不同。 如果新的 F1步进 CPU 是直接替换的、则行为应与旧 CPU 在基本层面上保持相同。

    此致、

    詹姆斯