This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:充电状态值错误

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ24192, BQ27531-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279088/bq27531-g1-incorrect-value-of-state-of-charge

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ24192、BQSTUDIO

您好!

您好!!

我们正在监视 BQ Studio 中的电量监测计功能、并观察到当电池从0%充电到100%时、即使 State of charge true=100%、FC 位也未设置。 充电电流远高于配置的 收尾电流。
在这种行为之后、我们已发出重置命令、然后 BQ studio 显示 充电状态真实=66% 。 导致这种行为的原因可能是什么?  

我们在我们的器件中也看到了这种行为、因为充电状态变化频繁。 因为电量监测计不显示正确的百分比。  

我们的设置:

  • 充电电压: 4100mV
  • 收尾电流:150 mA
  • 设计容量: 4400 mA
  • CC 阈值: 4400 mA
  • 终止电压:2900mV
  • CHG 电流阈值:100 mA

我特此附上充电日志文件。

e2e.ti.com/.../BQ27531G1_5F00_Charging_5F00_10_5F00_10_5F00_2023.log

正在等待您的回复。

此致、

R·扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    我们相信这可能是化学 ID 匹配问题、您是如何获得所使用的 ChemID 的? 以下是 GPCCHEM 工具、可帮助您找到正确的 ChemID 匹配项:

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    如果您确实正确采购了您的 chemID、是否预先形成了学习周期? 以下文档的第2节将介绍为正确实现此目的而需要设置的所有重要参数:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua903 

    您能否提供电量监测计的.gg 文件、以便我们看一下其他设置?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复和所有信息。 请在下面找到所附的.gg 文件。

    e2e.ti.com/.../BQ27531G1.gg.csv

    此致、

    R·扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    您能否确认您已匹配 chemID 并成功完成学习周期?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、
    是的、我们已 匹配 chemID 并成功完成学习周期。 但是、由于 SOC 存在问题、我们将重复 学习周期。

    根据 TRM (第66页)、在创建 golden 文件的学习周期开始时、Update Status 从0x00开始。 当它是
    启用,将 IT_ENABLE 子命令发送至 Control(),Update Status Automatically (自动更新状态)
    更改为 0x04 。  在本例中、在开始执行放电的第一步时(在启用并复位之后) 、不会更新为0x04。 剩余为0x00。  导致这种行为的原因可能是什么?  

    此致、

    扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    请在完成重置后尝试使用 IT_ENABLE 命令。 我们认为、复位会将其置于0x00。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、
    谢谢你。 我会努力的。 另一个问题是、我可以在哪里找到用于刷写电量监测计的默认文件?

    此致、
    R·贾哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    我不完全清楚"默认文件"、但可以在该页面的软件开发下找到电量监测计的默认固件:

    https://www.ti.com/product/BQ27531-G1 

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、
    再次感谢您的答复。
    我们使用以下文件使用默认固件对 GG 进行编程: bq27531G1v102.srec。 已将所有需要的参数、Chemical ID、Design Capacity 等配置到 GG、并已开始该过程。

    在学习周期的第2步、我们希望在设置 FC 位之前对电池进行充电、我们看到、当我们启用 GG_CHGRCTL_EN 命令(在 IT_ENABLE 之后)时、GG 进入睡眠模式并停止充电。 在 启用 GG_CHGRCTL_EN 命令之前、我们也已激活 UNSEAL_FULL_ACCESS 命令。  


    此外、我们观察到 、仅 IT_ENABLE 处于活动状态时、电池会充电至100%(因为 CHRG_STAT_1和 CHRG_STAT_0=置位)、但 FC 位未设置。  

    因为我们使用的是系统侧电量监测计、其中 GG 由充电器控制(bq24192)。    在学习周期过程中是否需要启用 GG_CHGRCTL_EN 命令?  

    P.S.当我们首次执行学习周期时、 GG_CHGRCTL_EN 命令对我们有效。

    此致、

    R·扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    请确保下面的位已清除。 这可以根据您在启用 GG_CHGRCTL_EN 的情况下完成的上一个学习周期进行设置。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    在本例中、 CMD_NOT_REQ 位被清除。 我们的充电器选项设置= 00。 为什么在我们启用  GG_CHGRCTL_EN 命令时监测计会进入睡眠模式? 并且  在学习周期过程中是否需要启用 GG_CHGRCTL_EN 命令?  

    此致、

    R·扬哈维

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    我们认为、从充电器接收的电流可能会导致该睡眠问题。 请查看 第3.2.2节充电电压和电流参数随温度变化()  bq27531技术参考手册的说明:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluua96 

    在之前发送的.gg 文件中、只有为 Charge Current T1和 Charge Voltage T1设置了值。 这可能会导致一些问题、具体取决于测试的温度。

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 我们已根据温度检查了重新设置充电电压和电流参数的参数、并且所有参数均已正确配置。

    此外、我们观察到  GG_CHGRCTL_EN 命令不适用于我们的 旧黄金映像。 可能是什么原因?
    此外、哪些参数/寄存器会影响  GG_CHGRCTL_EN 命令上的开关?

    我们是否可以使用我们的旧 黄金映像通过将更新状态从02更改为00来运行新的学习周期?

    此致、

    R·扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    使用旧的黄金映像时、CMD_NOT_REQ 如何设置?

    关于 GG_CHGRCTL_EN 命令、还有两个其他参数依赖于该命令、如下所示。

    您能否澄清一下使用旧的黄金映像运行新学习周期的含义?  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用旧的黄金映像时、CMD_NOT_REQ 如何设置为0。

    关于黄金映像问题、我的意思是我们已成功执行学习周期并创建了黄金映像。 但是、在使用该黄金映像对我们的器件进行了一些性能测试后、我们观察到一些电量监测计参数不 正确、因此 我们决定执行新的学习周期。

    如前所述、我们使用默认文件对 gg 进行编程、并开始 执行学习周期、但 GG_CHGRCTL_EN 命令不起作用、因此我的问题是、我能否使用我们之前的黄金映像通过将更新状态从02更改为00来执行新的学习周期?

    我希望我清除了这个问题。 很抱歉耽误你的时间。

    感谢您对我们的耐心等待。

    此致、

    R·扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    我认为没有必要这么做、您是否可以将您创建的原始黄金映像上传到电量监测计、并在记录时执行充放电循环、以便我们可以查看一些可能导致您问题的其他参数>

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在中更新了某些值之后、GG_CHGRCTL_EN 命令现在正常工作   充电电压和电流参数随温度变化()  首选。
    但现在我们遇到了与充电电压有关的不同问题。  我们将 Bq24192充电器与 bq 27531-G1电量监测计一起使用。 我们希望充电电压为4.2V 、因为根据 BQ24192充电器数据表、充电电压为 4.208V (101100)。 我们已将充电电压设置为4.2V (bqStudio-->配置-->充电终止部分),但当我们开始充电时,充电电压会停止在4.087 V。

    BQ Studio 显示充电电压为4.096V (100101)。  




    我之前说过、在本例中、电量监测计控制充电器、因为我们无法直接控制充电器。 如何在 BQ studio 中更改"REG 04-充电电压控制寄存器格式"的充电电压值(4.208V)?  

    页 S:我在 TI 论坛上提出了与 bq24192充电器相关的同样问题、但他们要求我为 bq27531-G1电量监测计创建新问题。

    特此附上我们的黄金形象。

    e2e.ti.com/.../8206.Golden-Image.zip

    此致、

    R·扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    您是否也可以为电量监测计发送.gg 文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请找到所附的.gg 文件。


    e2e.ti.com/.../BQ27531_2D00_G1_2D00_GETEMED.gg.csv

    此致、
    R·扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    从监测计的角度来看、我认为这些是充电器发送到监测计的只读值、不能随着监测计上的 bqStudio 进行更改。

    但是、从充电器的角度来看、这些似乎是读写值。 您是否能够连接到充电器并更改这些值、或者是否已经尝试过此功能?

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺