This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:需要无线电源 Rx 解决方案

Guru**** 2522250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290697/bq51013b-wireless-power-tx-rx-solution-needed

器件型号:BQ51013B

无线电源要求:

-需要5W

-有源器件型号和工业温度等级

-气隙:30mm,理想情况下可达40mm

-线圈尺寸:50mm 或更小是理想选择,空间可根据需要调整尺寸

-无需符合任何其他标准、但产品将需要获得 FCC/CE 认证、理想情况下、不希望为其他任何东西充电、但优先考虑的是易于设计

-不是很关心效率

芯片成本是一个重要因素

Question:

-传输距离取决于许多因素,包括使用的线圈,但在这个气隙距离的功率传输有多合理? 影响无线电力传输距离的因素有哪些?

-我可以使用功率较高的变送器,例如15W,以获得更长的距离,即使我只需要5W ?

-希望直接使用 RX 线圈的电源运行设备(设备中没有电池),这是否有任何潜在的问题?

-  芯片在这一应用中的最佳选择是什么?

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    抱歉、线圈到线圈距离是一个问题、由于我们的器件尺寸仅为5mm、您需要30mm 到40mm。  

    没有我可以推荐的任何器件。