This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:VCx 引脚问题之间的 BQ76952 RC 滤波器

Guru**** 2588125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289688/bq76952-bq76952-rc-filter-between-vcx-pin-questions

器件型号:BQ76952

大家好、

我可以得到您的支持、以检查 VCx 引脚之间 RC 滤波器的电阻范围是多少? 从我们的 EVM 设计中可以看到20欧姆、但在客户设计中、它们使用51欧姆和100nF 电容器。  

非常感谢您的支持。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    在数据表的表7.3中:

    51欧姆和100nF 恰好在建议的范围内、但如果他们的电芯电压测量中出现过多噪声、我建议增加电容值。 它应该是好的,只是一个建议,如果它确实出现了。

    此致、

    马克斯·韦博肯