This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540-Q1:DIS 可以承受的瞬态减电压是多少

Guru**** 2811675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289695/ucc21540-q1-what-is-the-transient-minus-voltage-which-dis-can-withstand

器件型号:UCC21540-Q1

团队成员

在 DS 中、INA/INB 到 GND 的瞬态可以达到-2V@200ns。 客户在其系统中测试的 DIS 输入端的最坏情况达到-1.44V @ 20ns。 我想确认 DIS 是否具有与 INA/INA 相同的功能来承受这种工作条件? -1.44V @ 20ns。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    对于 DIS、绝对最小值为-0.5V。 没有任何规格允许任何低于该值的瞬变出现异常。 因此、不能保证不会因为这些瞬变而造成任何损坏。

    是否有电容器可帮助提高抗噪性能? 当连接到远距离微控制器时、建议在靠近 DIS 引脚的位置使用低 ESR/ESL 电容器。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢本田

    有一个电容器。 谢谢、它对您有所帮助