This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:TPS25946阻塞问题

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, TPS25946EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282224/tps25946-problem-with-blocking-tps25946

器件型号:TPS25946

对于 TPS25946xx 系列电路中出现的一个现有问题、我想提供一些帮助和分析。

在某些问题中、文档不提供有关电路工作原理的具体信息。
我们进行了一些测试、结果表明电路(无论版本如何)会在触发过流保护时锁定、将其关断的唯一方法是断开电路的电源。 此外、装载低功耗有刷电机(最大10W)的 TPS 系统也会锁定("冻结")。
当 TPS 电路的输出未以任何方式加载或其他类型的负载连接到电路的输出时、也会出现所述的问题。

测试条件:

负载为低功耗有刷电机(最大10W)的 TPS25946电路在向 EN/UVLO 引脚施加信号时会开启负载、此时电路已锁定、以防止其通过 EN/UVLO 引脚关闭、自动重试功能也不起作用、 电机仍会运行。
电路中电流保护阈值的配置:约6A。
电源(BAT+) 5V - 17V

对 TPS259460A、TPS259460L 和 TPS259461A 电路进行了测试。

测试电路示意图:

是否可以通过 EN/UVLO 引脚完全以功能控制电路的开关?

工作(输出打开)状态下的电路锁定(冻结)现象是否正确?

后续测试表明、未连接 Citimer 电容器的电路正常工作且不会锁定。 Citimer 电容器的最小值/最大值是否存在限制?

根据文档、内部锁定电路应关闭:

在我们的测试用例中、电路每次都会锁住(冻结)且不关断电路的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    感谢您的联系! 我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    感谢您的联系。

    1、大型 CIMER 的问题如下:

    2.您的意思是在进行过载测试后、器件不是通过使 EN 处于低电平来关闭?

    3.您正在将电机作为负载进行过载测试吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的回复!

    2.是的,过载后,器件被阻塞- TPS 忽略 EN 信号。 输出端提供高电压(我的意思是12V)

    3.是的,我使用直流电机作为负载-过载后,TPS 被堵塞。

    此外、我通过简单的短路(导线)实现了过载-同样的效果、TPS 被阻断。

    我还有一个问题-能否使用 TPS25946驱动直流有刷电机?

    此致

    Paweł Zięba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    TPS25946可用于驱动直流电机有刷电机。  

    1.要了解正在发生的事情,我们需要看一下波形。 在过流测试过程中,请探测 VIN、VOUT、ITIMER、放大和缩小刻度处的输入电流。   

    2. VOUT 是否会继续?

    3.如果在输入端添加更多电容器重试、是否能解决问题?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    1.

    我已经完成了测试、您可以查看下面的结果:

    *第一个屏幕截图上描述了示波器频道

    *在每次测试中, TPS 都启用200-250ms (正如您 在 第一个测试中看到的)

    *测试是在电路上,我已发送在第一篇文章。 (输入端无额外电容器)

    *电路由12V (锂聚合物电池)供电

    a)空载测试  

    在这里、您可以看到整个波形、
    红色三角形显示 TPS 启用时刻(EN 处于高电平)
    绿色三角形显示 TPS 禁用的时刻(EN 为低电平)
    启用时刻-放大图
    矩 od 禁用 TPS -放大

    b)在短路作为负载的情况下进行测试

    红色三角形 -输出电路
    绿色三角形-输出开路(无负载)
    在这里、您可以看到、尽管短路消失了、但输出仍处于高电平(12V)。 TPS 已阻止。
    红色三角形矩-放大
    红色三角形矩-更好的缩放
    绿色三角力矩-此处 TPS 已堵塞

    c)在直流电机作为负载的情况下进行测试

    红色三角形 -直流电机启动
    绿色三角形 - 输出开路(无负载)
    红色三角形矩-放大
    红色三角形 矩- 更好的缩放

    绿色三角形 矩-放大
     TPS25946EVM 评估板上也存在阻断现象
    2.
    VOUT going -ve?

    您是说、过载后输出为0V 吗?   答案:TPS 受阻时、输出电压为12V、我无法将其关闭。

    3.

    遗憾的是、我还没有使用额外的电容器进行测试。 我将尽快进行测试、然后发送结果。

    此致

    Paweł Zięba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用额外的 Input_Capacitor 进行了测试、以下 是我的结论:



    Cin = 1 μ F

    TPS 仍会因短路或直流电机作为负载而受到阻止。

    短路为负载:

    直流电机作为负载:

    Cin = 10 μ F

    TPS 仅在直流电机作为负载时才会阻断。 TPS 在短路情况下工作正常。

    短路为负载:

    直流电机 作为负载:

    Cin = 22 μ F

    TPS 仅在直流电机作为负载时才会阻断。 TPS 在短路情况下工作正常。

    短路为负载:

    直流电机 作为负载:

    输入电容器解决了短路期间的阻断问题、 但当连接了直流电机时、它仍然无法工作。

    此致

    Paweł Zięba