This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:计算 LDO 的输出电压。

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284717/tps717-calculating-the-output-voltage-of-an-ldo

器件型号:TPS717

您好!

我正在尝试使用 TPS71701DCKR 设计2.8V 的输出电压。
但是、我通读了数据表、但我不明白您的解释。
数据表没有清楚地设置 VFB、我无法确定 R1和 R2。

如果您能将 R1和 R2的输出电压确定为2.8V、我将不胜感激。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为在第6页的数据表中显示为0.793V。 然后、在第13页上可调节的功能方框图中、其值为0.8V。 也就是说、将这些值插入到第17页提供的公式中不会产生与第18页的表一致的电阻值。 我在下面推导了我自己的。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    VOUT =(1+(R1/R2)) Vref

    您的方程式正确。 数据表不正确、我会将其记录下来、以便我们的团队能够更正。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 Vfb = 0.793V。 但是、当我通过将其代入数据表中的公式进行计算时、我得到了一个完全错误的值。
    因此、我请求清除 VFB。

    最后、这是因为数据表中的公式不正确。

    如果我将 Vfb 代入新公式、我将得到正常值。

    谢谢你。