This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:电源管理论坛

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285834/ucc256403-power-management-forum

器件型号:UCC256403

您好!

我正在使用 UCC256403开发一个电池电压(~14V)到500V 的 LLC 电源。 在初始启动期间、我们能够非常快速地将一个小电容器充电到此电压、但当我们施加实际负载(2000uF)时、我们得到的电压低于100V。 这样做的一个重要原因是电源会在控制器 IC 上触发 ZCS 保护。 我在 VCR、ISNS、BW 和 LL_SS 上尝试了许多组合来尝试改善这种情况、但仍在继续。

我的下图显示检测到 ZCS、然后死区时间增加到~140us。 YE =低侧栅极信号。 PU =高侧栅极信号。 Gr = ISNS。 BL = VCR

 

仔细看一下、我发现 VCR 和 ISNS 之间的时间不正确。 您能对此发表评论吗? 我添加了来自启动指南的屏幕截图、其中显示了正确的比较时序。

  

如果需要参考、我还附上了我的设计计算器工作手册和 SCH。 我想知道有什么建议是避免 ZCS。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../LLC_5F00_SUPPLY_5F00_WIP.pdfe2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator_5F00_0v2_5F00_working.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您发表的帖子正在审核中、我们的专家将很快回复您。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您需要使用单独的电源(例如反激式或在同一变压器上使用辅助绕组)来偏置并联稳压器。 您无法使用初级侧 VCC 对其进行偏置。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:  

    感谢您的答复。 我决定不将 BW 引脚连接到任何电源。 在我的 SCH 中、您可以看到 R45未填充。 我是根据《启动指南》做出此决定的、该指南列出了以下内容:

    谢谢。

    正在申请专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    抱歉混淆了。 我当时讨论的是这些连接。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta,  

    我知道这不是一个理想的设置、我需要研究一下、但我仍然不相信这是我的问题。 我在分流器上使用极低的输出电压进行了测试(将输出调节到10V、而不是所需的500V)。 FB 引脚在较小的输出电压下运行良好、但我继续看到 ZCS 发挥作用、使开关之间的间隔时间达到140us。 我相信这与我的 ISNS 价值观有一些关系、但我似乎找不到一个对我有用的组合。 我还尝试增加 BMTH 限值、以尝试将 FBreplica 保持在 BMTH 以下更长时间、以便电源在允许 ZCS 启动之前达到稳定状态。  

    作为参考、在整个运行过程中、我的 FB 引脚@ P61被钳位至6V。

    谢谢!

    正在申请专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我并不是说这会导致 ZCS 触发。 我说这不是偏置并联稳压器的理想方法。

    从 ZCS 问题来看、您能否共享 LL/SS 引脚电压? 这将确认是否仍然检测到 ZCS。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mainkanta:

    感谢您的反馈。 我在下面附上了几张屏幕截图。 所有这些中、黄色表示低侧栅极。 蓝色表示 LL/SS 引脚。 紫色是高侧栅极。 绿色是 ISNS 引脚。

    第一个屏幕截图(pic 1)显示了我的捕获的前350ms+部分。 在捕获过程的一半左右、行为会发生变化、因此我将向您展示两侧。

    此处是 左侧第一组脉冲中其中一组脉冲在前半部分(pic 2)的一个脉冲特写图、以及放大后的图片(pic 3)。

    在 pic 3中、我 使用光标在 ISNS (pic 4)上显示值、然后是140us 消隐时间(pic 5)、我认为这是由于 ZCS、但很高兴听到其他建议。

      

    下面是 pic 2波形末尾的一组较长脉冲的屏幕截图(pic 5)。 在这里、由于限流电源无法提供必要的电流来使电压保持在控制器的 UVLO 限值以上、开关会正常运行、直到我在1ms 后丢失 VCC。  

    在 pic 5中、我在下面的屏幕截图(pic 6)中捕获了开关频率(133kHz)

      

    最后两个屏幕截图来自 pic 1的右侧。 第一个(pic 7)是缩小的屏幕截图、第二个(pic 8)放大了、还显示了140us 消隐周期。

      

    感谢您的观看。 我已经在 LL/SS 引脚、ISNS 引脚和 VCR 引脚附近尝试了许多组合、但我希望听到更多建议、因为我无法使电源正常工作。

    此致!

    正在申请专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    感谢您分享屏幕快照。

    我再次查看了您的设计计算器、以了解储罐设计正确。

    下面所示的电流设计无法满足最大增益要求。

    您将必须修改油箱参数、以便满足最大增益要求。 我还强烈建议 在硬件中实现设计之前使用 simplis 仿真。

    此外、降低 ISNS 电容器值(C60)。 与实际谐振电流相位相比、10nF 会导致相位差更多、从而导致触发错误的 ZCS。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您提供反馈-我删除了 C60、从而能够避免相移引起的 ZCS。 我无法解锁设计计算器、因此无法展开图形来查看您截屏的内容、但我现在也正在检查设计。  

    感谢您的帮助。