请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36520 大家好、
对器件的 UVLO 设置有几个问题。
1.在数据表的下面的计算中有 VEN-H 和 VEN-HYS、但是我在 EC 表上没有找到这2个参数。

它们是否与以下值相同?

2.带 UVLO 时 Von 是否有范围限制? 我的客户希望在输入电压为20V 时将器件设置为开启状态。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.