This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:当输入一个脉冲为15us 时、LED 不亮起。

Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923655, TPS922055, TPS923654, TPS923655DMTREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284229/tps923655-led-is-not-lighting-when-15us-one-pulse-is-input

器件型号:TPS923655
主题中讨论的其他器件: TPS922055TPS923654

大家好!

我的一位客户使用器件 TI EVM 评估 TPS923655。

他们只想在15us 内用一个脉冲打开 Vf (LED=3.2V、4LED 串联)。
因此、它们向器件的 EN/PWM 引脚输入15us 一个脉冲。  
但 LED 未亮起。

它们的条件如下。
输入电压=24V
VOUT=3.2V*4个=12.8V
IOUT=ILED=2.5A

问:
这种用法是否 错误?
它们是否应该使用 TPS922055EVM?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    它们可以在降压/升压连接中使用 TPS923655。 然而、如果 TPS922055  的输入电压不可能低于 LED 灯串的电压、则此处的最佳选择是 TPS922055。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您发送编修。

    这些器件在 TPS923655 EVM 上输入15us PWM 控制单触发脉冲时测量 LED 电流。
    但电流脉冲宽度小于1us、峰值电流小于2.5A。

    器件在15us 期间仅一次流向 LED 是否困难?
    您知道为何器件不能以15us 流动2.5A 电流? 一次触发脉冲不能使用吗? 是否需要连续输入 PWM 控制信号?
    TPS923655 EVM 是升压拓扑。 EVM 能否在客户要求的情况下使用?

    再次感谢大家、此致、
    和也。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是否很难器件在15us 内只能一次性流过2.5A 电流至 LED?

    对于 TPS923655、如果选择了所有外部组件、则可以这样做。

    对于 TPS922055、可通过适当的外部组件轻松实现。

    产生这种差异的主要原因是、通常升压拓  扑需要比降压拓扑更大的输出电容、以便在开关 FET 导通时为 LED 供电。 输出电容越大、电流上升/下降的速度就越慢。

    您知道为什么设备不能以15us 的电流流动2.5A 吗? 一次触发脉冲不能使用吗? 是否需要连续输入 PWM 控制信号?

    短脉冲输出的另一点是、客户应注意启动序列(请参阅图8-2。 TPS923655数据表中的启动序列)、并确保 在输入15us 脉冲之前已进入目标调光模式。 然后、您可以在进入目标调光模式后使用单次触发脉冲。

    TPS923655 EVM 是升压拓扑。 EVM 是否可以在客户条件下使用?

    客户可参考 TPS923655数据表中的第9.2.2节 TPS923654降压/升压、24V 输入、2A 输出、4件式具有 PWM 调光功能的 WLED 驱动器、 将 EVM 修改为降压/升压连接。

    但是、我仍然建议客户根据其状况使用 TPS922055。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。

    我误解了他们的 LED Total Vf。 客户系统上的总 LED Vf 为48V。
    因此它们使用  TPS923655 EVM 作为升压拓扑。

    我们确认其启动序列保持了  TPS923655数据表第14页的图8-2所示的序列规则。

    是的。 但他们无法打开/关闭宽度为15us 的一次性脉冲。
    LED 无法以15us 单触发脉冲宽度打开/关闭是否有任何原因?

    再次感谢大家、此致、
    和也。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我能否理解客户使用哪种调光模式?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    它们 通过将 TPS923655DMTREVM 上 J7的1和2短接以将"PWM 调光模式"与 ADIM/HD 输入引脚=始终为 H 电平、并将15us 一次性脉冲输入到 EN/PWM 引脚。

    谢谢、此致、
    中井和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的大力支持。

    我收到了客户评估原理图和波形以及他们的问题。
    您可以查看随附的 PDF 文件并给我回复吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

    e2e.ti.com/.../TPS923655_5F00_questions110723.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我想我已经找到了此问题的可能原因。 请给我一些时间、我将绘制一个图形说明为什么不会生成15us 脉冲。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    我期待看到图形化的图示。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我已经完成了图示并将其发布为常见问题解答- [FAQ] TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652如何从关断模式转换为 PWM 调光模式?

    我对根本原因有两个假设:

    1. 这是因为客户在软启动结束之前输入了 EN/PWM 输入。 他们可以通过在不禁用 IC 的情况下向 EN/PWM 输入连续15us 脉冲来验证这一点、然后查看电流是否会上升。
    2. 这是由于输出电容值过大、因此限制了输出电流的上升/下降速度。 他们可以通过测量电感器电流的波形来验证这一点、并查看电感器电流是否按预期上升/下降。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    根据您编写的常见问题解答、TPS923655 VREF 在 tPWM_IN_OFF (57~77ms)之后关闭、以便 EN/PWM 信号从高电平变为低电平。
    这是否意味着应在 tPWM_IN_OFF 结束之前输入15us 脉冲?


    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是否意味着在 tPWM_IN_OFF 结束前应输入15us 脉冲?

    可以。 否则、当您输入15us 脉冲时、IC 已被禁用。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    在其他情况下、如果 EN/PWM 在 软启动结束后保持低电平、TPS923655是否会 在 tPWM_IN_OFF (57~77ms)之后从软启动结束计时(6ms)关闭?

    谢谢、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    只要 TPS923655的 EN/PWM 引脚保持 低电平的时间超过  t_pwm_in_off、IC 就 会被禁用。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    为了便于理解、我可以问您另一个问题吗?

    问:"t_pwm_in_off"是否包含 VREF 启动时间(6ms)?  
       或者 "t_pwm_in_off"是否包含 VREF 启动时间?

    非常感谢、此致、
    和屋?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请注意、 w TPS923655的 EN/PWM 引脚保持 低电平的时间超过  t_pwm_in_off、因此 会禁用 IC。

    如果您在软启动期间(6ms)将 EN/PWM 引脚保持在低电平、则在超过(t_pwm_in_off - 6ms)的时间内使 EN/PWM 引脚保持低电平会禁用 IC。

    此致、

    周老师