This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:AD 并非始终正常工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284018/bq25730-ad-not-always-working

器件型号:BQ25730

我有一款使用 BQ25730的商用医疗产品、

有时、BQ25730中的 VBUS 电压未报告 VBUS 的正确电压。 当发生这种情况时、它在断电或电池被移除之前一直保持在此模式下。

下面是寄存器的十六进制转储、

00 3206 0000 5208 09c4 3c00 0000 7300 2000
10 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
20 8000 b880 2000 2100 0000 0000 4342 d540
30 3f00 00b7 0428 4a81 4020 605f 1848 006C

(注意:这些是字值、所以高字节是低字节之后的地址。 因此、当按字节顺序时、2100h 为00h 21h。

发生此转储时、VBUS 上的电压为24V。

-状态寄存器20h 确认 STAT AC 位中有外部电源。
- CHRG_OK 线是高电平,根据数据表,这意味着存在3.5V - 25.8V
-选项0寄存器不是低功耗模式,因此 AD 应该在运行

VBUS 寄存器27h 中的值为21h、这就是3.168V 的电压。

您能告诉我我配置有误的内容吗?

谢谢

PS 由于我的帐户无法访问以在 E2E 论坛上提出新问题、我认为某些内容与新的 Web 前端相关、因此此问题可能会重复出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    您是否启用 ADC 选项寄存器0x3A 中的 ADC_START 位? 首先启用 ADC 通道、然后启用 ADC_START 位以开始 ADC 转换。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 AD 不工作时的寄存器转储。

    00 3206 0000 5208 09c4 3c00 0000 7300 2000
    10 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    20 8000 b880 2000 2100 0000 0000 6e6d d540
    30 3f00 00b7 0428 4a81 4020 605f 1848 006C

    您可以看到启动已启用且通道已选定。 我认为在芯片初始化期间、我是一个步骤来完成此操作的、是否需要在选择开始之前通过一个2步骤来选择通道? 您不能执行位写入、因此只要写入起始位、就必须同时写入通道位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:

    当 BQ25730处于 AD 不工作的这种状态时、在34/35h 内执行复位位4000h 毫无作用、循环 EN_LPWR 充电选项0 (00/01h)寄存器也无助于恢复运行。  

    因此、目前我无法通过 SW 恢复操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:

    当 AD 不工作时、REGEN 为6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ADC 启动之前已尝试 ADC 通道配置、100选1 (?)仍有相同问题 时间、ADC 未正确启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    请注意、ADC 转换可能需要约几十毫秒。 我建议添加延迟以允许 ADC 完成、或在读取前检查 ADC 是否完成。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示每次转换为25毫秒。 软件正在请求6次转换、并在开始读取后等待200ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行转换的频率是否有限制? 软件每200ms 开始一次新的转换。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我认为是这样。  共有8个通道通过 MUX 共享同一个 ADC。  如果每1秒进行一次新的转换、您是否会遇到同样的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有在1秒尝试一次射门。 我们迫切需要一种解决方案、因此我只改为自动/定期转换、到目前为止还没有锁定 AD。 复制过程需要花费大量时间、因此需要一些时间来确认解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到自动转换工作。 请确保最坏情况下的通道、并为 ADC 转换时间留出一些裕度。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件仅使用6个通道、每个通道在25ms 时应为150ms。 因此、每200ms 应留出一定的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的建议是从更多时间开始并缩短周期时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我使用 AD 自动转换模式、需要较长时间才能重现问题、但问题仍然存在。

    步骤:

    1) 1)设备一直运行、直至电池电量达到0%

    2) 2)软件关断器件并进入低功耗模式

    3) 3)施加外部电源。

    4) AC_STAT 和 CHRG_OK 都指示存在外部电源。

    5) 5)软件将器件配置为退出低功耗模式

    6) A/D 没有启动。

    SW 尝试使用寄存器复位、切换低功耗模式并向故障标志寄存器写入0不会使器件重新启动。 软件可以检测到它处于此故障模式、但无法使 AD 开始运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    您能列举测试条件、如 VBAT=吗? VBUS=?、CELL=?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT:设计支持4s 和5s、目前所有测试都是4s SO 12V - 16.8V

    VBUS 为24V

    电池为 锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们无法复制。

    • 在总线输入端施加24V 电压
    • 在电池端子上施加13V 电压
    • 启用 VBAT、VSYS 和其他通道
    • 每1秒设置 ADC_CONV 一次
    • 启用 ADC_START。

    上下调整 VBAT 时、VBAT 和 VSYS ADC 寄存器0x2C 随之更新。  

    BTW、当外部电源可用时、LOW_POWER_MODE 位会被忽略。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我们来说、这种情况可能只发生在几百次中的1次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我希望重新启动 ADC 或重新启动充电器会有所帮助。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现的唯一解决方案是移除外部电源、有时还需要移除电池。 RESET、低功耗模式等不清除此条件。  取出电池并不容易、因为该装置位于机箱中。