This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:有关断续模式的问题

Guru**** 2530240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM51551, LM5155-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289752/lm5155-q1-question-about-hiccup-fucntion

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155LM51551

团队成员

众所周知、lm5155没有断续保护功能。 我在数据表中找到以下方框图。(我知道 LM5155中没有"可选断续模式"模块)。

我们可以看到 LM5155中的 Vcsth 和 C/L 比较器模块。

Q1:找不到 Vcsth 参数值。 数据表中是否表示"VCLTH"?

Q2:我知道、对于 lm5155、如果发生过流事件、则 会触发 C/L 比较器、LM5155可以永远关闭外部 MOS (LM5155在过流事件发生后无法再次打开 MOS。 因为 LM5155没有断续模式)。 我对吗?

请分享您的宝贵意见。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的联系。 没错、只有 LM51551实现了断续模式功能。

    感测电阻 Rs 两端的电压经过测量并从 CS 引脚进入 IC、在此处称为 Vcs1。
    此外、向 Vcs1添加斜坡函数、此添加可生成信号 Vcs2。
    因此、您可以 在下图中看到过压和过流保护是如何实现的:

    现在、回答您的问题:

    问题1:是的、这两个应该是相同的。
    Q2:LM5155-Q1 (因此不具有断续模式)具有"逐周期保护"功能、数据表的"9.3.7电流限制和最短导通时间(CS 引脚)"部分对此进行了介绍。 一旦不再超过电流限值、此组件应该再次恢复正常运行。  

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常欢迎您!