主题中讨论的其他器件: TPS63000、 BQ25620
您好!
我们需要适用于物联网设备的电池充电器解决方案。 具体要求如下:
-我们使用锂离子可充电电池1s - 3,7V(像18650 电池)
-充电器芯片将为其他电子设备提供系统输出。
-充电器必须有一个 I2C 端口,以便主机 MCU 可以获得电池的状态,如电压,充电状态... 基本参数等
-理想的充电器会接受高达40V 的适配器电压, 但如果不可能,我们可以使用 Buck 提供5V 电源,但这将是 另一个开关电路板上从40到5V 的充电器,所以第一个选项是首选的。 (仅在可能的情况下)
-我们需要 SYS 输出为3,3V ,并无缝切换从电池或从外部电源运行的系统。
- SYS 输出应承受最小3A 同步电流。
-我们需要在不使用主机 MCU 设置命令和寄存器的情况下,通过硬件默认设置/选择高于3,3V 的电压(可能使用电阻器)。
-我们需要3.3V 的 SYS 输出为降压/升压型,因此无论外部电源是否存在或电池是否降至2.7V , 3 V 都将保持稳定
第一款吸引我们注意的芯片是 BQ25798、但由于有很多芯片、我们希望在选择合适的元件时从 TI 获得专业帮助。 也许我们正在寻找错误的家庭或有更简单/更好/更便宜的 解决方案?
请告知。
此致
D·斯帕索夫斯基