This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:引脚对引脚短路测试

Guru**** 2583795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288079/tps54202-pin-to-pin-short-test

器件型号:TPS54202

大家好、

当我在负载短路的情况下在引脚2和3之间执行短路测试时、电阻烧毁。
由于其工作原理、该 IC 会在这些条件下烧坏吗?
如果是、您能否告诉我导致烧毁的机制?

引脚对引脚短路测试是否有对策?]

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    引脚2是 SW、引脚3是 Vin。 当引脚2和引脚3短路时、将有大电流流经低侧 FET、从 Vin 到 GND、这可能会导致损坏和烧毁。

    如果您担心过流保护、TPS54202在正常运行期间提供了高侧 OCP 和低侧 OCP。 您能帮助分享进行此类测试的原因吗?

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    由于现场发生烧毁、我们进行了复制测试。
    您能否告诉我、制造商对因引脚间短路而引起烧毁的产品规格有何看法?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kobaya

    您可以澄清一下您的问题吗?  实际上、如果 VIN 和 GND 短路、由于阻抗接近0、理论上电流可能是无限的、并损坏 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我的问题是:在产品开发过程中、您是否会在相邻引脚之间进行短路测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林市

    Xueliang 将检查您的问题并很快回答您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Kobaya

     产品开发期间、引脚之间无短路测试。 谢谢!