This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:具有多个 LED 灯串

Guru**** 2500565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290570/lm3404-with-multiple-led-strings

器件型号:LM3404

您好!  

我需要 从一个 LM3404为五个 LED 灯串供电。  一次只能打开一个字符串。

您对此有何建议? 如何使用 MOSFET?

下面显示了我使用的电路。  

VIN 为12VCC。 每个灯串都有两个 Luxeon LED (Vf 在2.1V 至3V 之间变化)和驱动电流 IF 700mA。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:电路板中未组装 Z1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    您可以考虑添加一个与 LED 串联的 NMOS 来进行开关。

    此致、

    周老师