This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:并行配置

Guru**** 2503165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289260/tps25981-parallel-configuration

器件型号:TPS25981

您好!

TPS25981的数据表图片了第32页的图9-2中的两个 TPS25981的并行配置、并且 TPS25981的 PG 输出会进入另一个的 EN/UVLO 输入。 此配置的仿真结果显示 TPS25981的第二个 PG 输出端存在干扰、我不想使用此连接。

如果两个 TPS25981器件共享同一个 EN/UVLO 信号和同一个 PG 信号、是否会出现问题?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    可以使用相同的 EN 和 PG。 但是、您能否分享有关干扰的更多详细信息、以及它是怎样成为一个问题的?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal,

    但您能提供更多关于干扰的详细信息吗?

    我会在离线时与您分享。

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    谢谢。 我会离线并回复。 正在关闭螺纹。

    此致

    G·库纳尔