This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51124:应用问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290696/tps51124-application-issues

器件型号:TPS51124

您好!

1.5VSB_A 在5V 时稳定

2.5VSB (上 MOS 的输入)、这个电压我从5V 缓慢调节至3.9V 左右。

当我将5VSB 降低到大约3.9V 时、第二个 V2out 输出应该是3.3V、但现在它已经变为大约3.1V。 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您将进入 TPS51124可支持的最大占空比、因为其最短关断时间通常为435ns。  当通道2开关频率为420kHz 时、最大占空比限制为约80%、因此当电源输入降至4.1V 以下时、输出电压开始下降。