This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:反极性 FLT 和 IMON 处理?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288012/tps2660-reverse-polarity-flt-and-imon-handling

器件型号:TPS2660

我已经查看了 TPS26600的数据表和关于如何在输入反极性期间处理 FLTn 和 IMON 输出的应用报告 SLVA934A。  但我认为关于 SLVA934A 报告中的最后一条注释尚不清楚、该报告中说

"建议的解决方法不需要使用阻断二极管或限流电阻器
对于生产日期代码值为≥2013的器件。 仅当器件的生产日期代码值为
< 2013。
器件的生产日期代码可在器件的封装标签上找到。"

我器件上的生产日期代码(我想)是37TG4、其中 G4更小并带下划线。  根据我读取的生产日期代码解码、是2023、第7个月和批次代码 T 或 TG4。  这是一个非常新的器件。

我通过100k 将 FLTn 上拉至3.3V。  它目前不提供任何信息、但在我的设计完成后、它会提供微控制器的 GPIO。  我没有建议的100k 串联电阻。

我将 IMON 信号通过一个21.5k 电阻连接到 RTN。  其输出将馈送到微控制器的 ADC 输入。  我没有建议的100k 串联电阻。

正如数据表中指定的那样、我没有将 RTN 网络连接到系统接地的任何位置。  它是自己连接的岛屿。

如果我向输入端施加-12V 的电压、IMON 网络上会有-0.8V 的电压、8mA 就会从外部电源流出。  如果我向输入施加-15V、可以看到-0.88V 和19mA 从外部电源流出。  我很紧张地测试较高的负电压、有生锈的风险;我的设计完成后需要能够耐受-34V 电压。  从应用手册中的陈述来看、我预计不会需要推荐的串联电阻器。

我缺少什么或误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的联系。 我会在周一回来的。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    FLT、IMON 引脚上的外部串联电阻器用于保护外部 uC 或 ADC、而不是电子保险丝。 你看到他们损坏了吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道外部串联电阻用于保护下游器件。  但是、根据 SLVA934A 应用报告中的结论说明、我没有将它们包含在我的设计中。  显示生产日期代码大于2013的设备不需要它们。  据我所知、我在测试中尚未损坏任何器件、但也尚未施加全反向电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您发现损坏、我建议您可以包含串联电阻器。 如果您可以修改设计、那么使用电阻器是不错的选择、以获得更安全的一面。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的评论、似乎我需要添加串联电阻器、这是安全的。  我可以在电路板版本上执行该操作。

    我建议您或某人查看并修改 SLVA934A 文档中的结论注释、因为好像该问题在2013年后在芯片中得到解决。  我不知道该怎么解释。  其他人会得出与我相同的结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当然我们会检查这一点。

    此致

    G·库纳尔