This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:IQR 和 VCS 失调电压与跳周期运行之间的关系

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290309/lm5023-relationship-between-iqr-and-vcs-offset-voltage-and-skip-cycle-operation

器件型号:LM5023

你好。 我是 Kang 先生

在使用 LM5023MMX-2/NOPB 测试 SMPS 时我有一个问题。

我知道您很忙、但我非常感谢您的答复。

现有的 SMPS 产品在轻负载条件下以跳周期模式运行、因此通过更改 QR 引脚分配电阻器和电容器 R1、R2、CD 和 CS 引脚电阻器 Rexternal、它会避开跳周期模式并在相同负载下正常运行。

Iqr 和 Cs 偏移电压增加。 这会有什么影响吗?

更改前
Iqr:0.5mA
VCS_OFFSET:0.039V
QR 引脚电压:6.88V

更改后
Iqr:1.1mA
VCS_OFFSET:0.12V
QR 引脚电压:6.66V

数据表建议 Iqr 值为1~4mA。 如果我偏离该值、是否会出现问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang 先生:

    感谢您对 LM5023的查询、我们很高兴为您提供帮助。

    为了回答您的问题、IQR 的值通常在高压线路上选择、并要求介于1mA 和4mA 之间。   这意味着 IQR 将随输入电压降低而降低。 因此、必须确保满足这一条件。  即使是应用手册中显示的设计示例也能确保该值在高压线路中为1.75mA、在低压线路中通常低于1mA (我认为是0.6mA)。  

    您的观察结果是有道理的、随着 Iqr 的增加、CS 失调电压预计会增加、这将通过提供所需的前馈电压来限制高压线提供的峰值功率。

    此致、

    哈里什