This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:Vout=1V 时反馈电阻器的条件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM23625, TLVM23625EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288778/tlvm23625-condition-of-feedback-resistors-when-vout-1v

器件型号:TLVM23625

大家好、

我的客户考虑将 TLVM23625用于一些电源轨。

其中一个电源轨为1V、因此根据表8-1、他们尝试通过短接 R5、J3:短接 TLVM23625EVM 的1-2来设置 Vout=1V。

然而、Vout 变为大约3.3V、这是无法预料的1V。

我还使用 EVM 复制了这种现象。 然后、我注意到简单地将 Vout 短接至 FB 不满足以下条件。 所以我尝试了 RFBT=11gb 6.2kΩ 820kΩ、结果得到了大约1v。

[问题]

  1. 当 Vout=1V 时、建议使用的正确反馈电阻器是什么?
  2. LMR436x0等其他降压直流/直流稳压器具有相同的反馈电阻条件。
    1号的建议值是否适用于其他设备?
  3. 为什么短接 RFBT 不输出1V?

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoto:

    请发送示意图、您的电路板/客户的电路板图片以及您的设置/客户的设置图片、以便我们为您提供更好的帮助。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    正如我提到过的、TLVM23625EVM 显示了此行为。 只需短接 R5并连接 J3的1-2 (标记为1.8V)、您应该能够重现此行为。

    此致、

    太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!  

    我懂了。 我将尝试找到一个电路板来测试这些条件。 我将在获得电路板后向您提供最新信息、随后进行这些测试。

    感谢您的耐心等待、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!  

    我再次查看了原理图并注意到了一件有趣的事情。 您是否也尝试过使 R5和 R12短路、并查看这是否对输出电压产生了任何影响?  

    如果这不起作用、您还可以尝试移除 R6和 C14吗?  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    是的、我还尝试了短接 R12并移除 R6、C14。 但它不会影响该问题(输出电压仍然为3.3V)。 我的客户也确认了这一点。

    此致、

    太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    谢谢、只需确认。 我将在获得电路板并进行这些测试时向您提供最新信息。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!  

    我们进行了研究、为了使器件的电压输出为1V、RFBB 应该处于开路状态、RFBT 应该为10k Ω。 对于由此产生的混淆、很抱歉、数据表将会更新以反映此信息。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢确认。 我还确认该器件可以通过 RFBT:10k Ω 和 RFBB:在 EVM 上开路输出1V。

    此致、

    太田麻吾