This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:具有使能引脚的 ucc21530-Q1的电压更低?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290225/ucc21530-q1-ucc21530-q1-with-enable-pin-shows-less-voltage

器件型号:UCC21530-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21551

VCC 和使能引脚的电压为5V。 请查看以下图片。 为什么使能引脚显示的电压较低、大约为2.6V? 这有什么原因吗?

请找到图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    EN 应是高阻态输入。 器件是否损坏? 也许看看更换设备是否解决了问题。 损坏的 ESD 二极管可能会消耗过多的电流、并在50m 电阻器上导致2.4V 压降。 该电阻器是50毫欧还是兆欧? 可能将后者简短描述。

    此外、请使用更新版本 UCC21551。 这是一个改进很多的器件。

    此致、

    肖恩