This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610EVM:在降压反馈网络中使用额外的电阻器和电容器

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290769/lmr51610evm-purpose-of-extra-resistor-and-capacitor-in-buck-feedback-network

器件型号:LMR51610EVM

在 LMR51610EVM 中、R3和 C7的用途是什么? C7看起来像是前馈组件、但为什么它要放在 R3之后、R3用于什么?

这些都不在数据表中、何时应该包含它们?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    对于典型的电路应用,两者都是可选的,您可以选择是否焊接在电路板上。

    R3用于保留的环路测试注入信号。 Cff 也是环路稳定性测试的储备。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Elena、

    C7用于测试稳定性? 还是用于提高稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保留以进行调节、以防电感器、输出电压、输出电压或任何情况发生变化。

     可以将 其删除。

    埃莱娜