This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:监控电池

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290337/bq76952evm-monitoring-cell

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952

您好专家

我很感激能够使用一款优秀的产品。

我对如何在 BQ Studio 中设置电池 V 报警有疑问。

BQ Studio 最多可以监控16节电池、但我仅监控8节电池。

在这种情况下,电池9~16显示在0V 左右, 因此 BQ Studio 始终提醒电池 UVP.  

例如、能否将电池9-16设置为非活动状态? 还有其他解决方案吗?

遮阳板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Awazu-San:

    为避免 BQ76952由于未使用的 VC 引脚而引起警报和故障、需要将器件配置为减少电芯数量。  请转至 TRM (BQ76952技术参考手册(修订版 B)(TI.com))中的第13.3.2.19节"设置:配置:Vcell 模式"。  然后、您可以对 Vcell Mode 寄存器进行编程、以指示您已连接的电池。

    此致!

    Andria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andria!

    感谢您的答复。

    我成功地使用您教授给我的方法解决了我的问题。

    感谢您的快速支持!

    阿沃琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的优介山:

    我很高兴听到您的问题解决了!  祝您在开发项目时一切顺利。 (:

    此致!

    安德里亚