主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ78350
您好!
我们很难在新的 BQ78350-R3 FW 上实现电池平衡的静止状态功能、从而在我们的电池组系统上正常工作。 我们注意到、充电时的电池平衡功能正常、但静止时的电池平衡功能不能正常工作。 我们 根据 BQStudio 中"运行状态"寄存器中的"CB"位的状态确定了电芯平衡是否正常工作。
根据我们的了解、这是 TI 在 https://www.ti.com/tool/BQ78350-DEVICE-FW 上的 BQ78350-R3固件上实现的 一项新功能、启用该功能的一种方法是启用数据闪存平衡配置寄存器部分中的"CB_RESET"位以及"CB"位。 此外、我们的理解是、TI AFE 测量的电流需要小于写入数据闪存中的"Quit Current"、BMS 才能处于宽松的状态并启动平衡。 此外、必须满足所有电芯平衡标准、这些标准与芯片上的前一版本 FW 相同、后者电芯平衡仅在充电期间处于活动状态。
我们能否获得一些关于我们可能做错了什么的建议、或者我们可以为诊断提供哪些建议? 我在下面附上了我们的 gg.csv 以及 BQStudio 的配置信息
e2e.ti.com/.../BQ78350_2D00_R3.gg.csv
已确认 TI 固件版本为 R3

电芯平衡配置

Balancing Configuration 寄存器

未设置运行状态中的电芯平衡位

提前感谢您的帮助