Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76925
主题中讨论的其他器件:BQ76952、
我们使用的是 BQ76952、因此无法在极低/空闲电流下累积电荷。 在 BQ76925上校准电流后、累积的电荷会增加。
我们的电路板具有1.38mA 功耗、平均电流(CC3)正确。 但在读取 CC1时、它会在负数和正数之间翻转。 因此、我假设 CC1的正值大于负值、因此累积的电荷在上升。
是否有任何方法可以单独校准 CC1或使其更准确、因为所有其他电流测量看起来都非常精确。
此外、我不会看到累积电荷的小数部分变化很大。 累积电荷的更新速率是多少?
我已设置电路板失调电压、以尝试使 CC3测量与实际 DMM 测量值匹配。