This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54622:EN 引脚与 TPS74801的开漏 PG 相连

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54622, TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289182/tps54622-en-pin-connected-with-open-drain-pg-of-tps74801

器件型号:TPS54622
主题中讨论的其他器件: TPS74801

大家好、

我的客户面临着 TPS54622和 TPS74801的应用。

TPS74801输出2.5V 和电源正常状态、TPS54622的 EN 引脚与 TPS74801的电源正常状态引脚连接。

由于 TPS75801的电源正常引脚是开漏引脚、因此我的客户在 TPS74801侧使用了一个上拉电阻器(黑色背景原理图中的 PR1)、它上拉至3.3V。

同时、他们在 TPS54622侧添加了一个额外的下拉电阻器(黑色背景原理图中的 PR2)。

我的问题是:

1.使用这种电路结构是否有风险? 或者这两个电阻器的值是否合理?

2.如果电路结构或相关值不合适、请推荐 TPS74801 (PG)和 TPS54622 (EN)之间的任何连接方法、

非常感谢。

客户的应用

TPS74801的 PG 引脚说明

TPS74801的 PG 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     一旦 EN 引脚电压超过低于阈值电压、器件便开始工作。 如果 EN 引脚电压被拉至阈值电压以下、稳压器停止开关并进入低 IQ 状态。  

    要计算 PR1和 PR2、 您需要根据应用中的 PG 上拉电压使用数据表中的公式2和3。   

    除此之外、我不会将任何东西视为问题。  降压器件、只需 EN 引脚电压跨越上升和下降时间、  

    谢谢

    Tahar