This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:如果未使用 AFEUSE 输出、则应将其连接到 VSS、对吗?

Guru**** 2541520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290332/bq4050-if-the-afefuse-output-is-not-used-it-should-be-connected-to-vss-is-right

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

尊敬的 TI 专家:

我使用的是 BQ4050设计一个 PCBA、如果 FUSE 引脚连接到 VSS、我不会使用 FUSE 引脚。

但在数据表中我找不到、在 BQ40Z50数据表中、如果未使用保险丝输出、则应将其连接到 VSS。

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确,如果不使用保险丝针脚,保险丝针脚应接地。

    此致、
    何塞·库索