我有一款使用 BQ25730的商用医疗产品、
有时、BQ25730中的 VBUS 电压未报告 VBUS 的正确电压。 当发生这种情况时、它在断电或电池被移除之前一直保持在此模式下。
下面是寄存器的十六进制转储、
00 3206 0000 5208 09c4 3c00 0000 7300 2000
10 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
20 8000 b880 2000 2100 0000 0000 4342 d540
30 3f00 00b7 0428 4a81 4020 605f 1848 006C
(注意:这些是字值、所以高字节是低字节之后的地址。 因此、当按字节顺序时、2100h 为00h 21h。
发生此转储时、VBUS 上的电压为24V。
-状态寄存器20h 确认 STAT AC 位中有外部电源。
- CHRG_OK 线是高电平,根据数据表,这意味着存在3.5V - 25.8V
-选项0寄存器不是低功耗模式,因此 AD 应该在运行
VBUS 寄存器27h 中的值为21h、这就是3.168V 的电压。
您能告诉我我配置有误的内容吗?
谢谢
PS 由于我的帐户无法访问以在 E2E 论坛上提出新问题、我认为某些内容与新的 Web 前端相关、因此此问题可能会重复出现。