This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电池未充电

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285846/bq24610-battery-not-charging

器件型号:BQ24610

我最近解决了 Q5和 IC 在电池安装时爆炸的问题(增加了更多电容、TVS 到电池端子)。  现在、我遇到了电池无法充电(未损坏的电路板)的问题。  状态 LED 指示正在进行充电。

VIN = 22V、VBATT (20V 电池)=~18.1V、PG 和 STAT1 LED 显示(这应意味着它正在充电)、但电池没有电源进入。  整个板只拉17mA。  充电电流应高达6A。

我的 PH 和 LODRV 引脚与数据表中的图7 (100%占空比和刷新脉冲)类似。

e2e.ti.com/.../Battery-Charger-circuit-v2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您与我们联系!

    您能否提供有关您的申请的其他信息?

    您的设计中的电池节数是多少?

    适配器电流限制是多少?

    3-预期的预充电/终止电流设置是什么?

    TS 引脚处的电压是多少?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:
    感谢您的快速回复。
    1) 1)电池节数5
    2)交流适配器?  (现在、我使用具有500mA 限制的工作台电源)。  最终、我们将使用至少具有3A 电流的交流适配器。  我们使用的是19V 3.4A 适配器、但我意识到使用了电源路径选项、电池(20V)将始终在插入时为单元供电。  Q3 (电源路径的 P 沟道)和 Q4 (充电电路的 NMOS)都具有反向二极管特性、因此只要电池电压高于输入电压、就没有任何手动控制来阻止电池运行系统。

    如果您询问适配器限制设置(ACSET)、我将其设置为4A (与图20相同)。

    3)预充电/终止设置为300mA。  与数据表中的图20相同。
    4) TS 电压= 1.807V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    输入功率似乎是 太低 您所需的应用。  

    具有以下给定参数:VIN = 22伏 ,5节电池,适配器限制= 500mA ,Icharge = 6A ,Iprecharge = Iterm = 0.3A

    请参阅下面的计算工具。 我输入了上面列出的参数。  

    请注意、R2 (电池充电电压设置)和 R8 (电池快速充电电流设置)不与原理图中的电阻值保持一致。 此外、 建议的 LC 输出滤波器谐振频率范围在 12-17kHz。  

    如果您有其他问题/疑虑、请查看并告诉我。  

    此致、  

    A·克德尔  

    e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_Jimmy.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我在 LC 电路中将 C 更改为30uF、将 R2更新为908K。  我还将适配器更改为输出2A。  我意识到这不足以达到6A 限制、但我仍然看到低于 20mA 从工作台电源(适配器)拉出。  我预计、如果电路实际在充电、它应该尝试拉动6A、即使它只从适配器获得~2A 的电流。   现在、我基本上没有得到充电电流。  是否有某种机制可以在充电电路没有获得足够的电流消耗时将其关断?  如果是、该电路的触发速度有多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    不可以、没有在电流不足时将电路闭合的机制。  

    适配器输出为2A 时、REGN 的电压为多少?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    适配器输出永远无法达到2A。  永远不会比这里更好 20mA。  这就是我需要帮助的原因。  根据我通过引脚上的信号(如上所述)可知、该器件的充电应达到适配器电流输出电平、但由于它永远不会高于20mA、因此可能出现问题。  我可以理解如果我们即使在500mA 也在充电、这将表明充电电路正常工作、但由于实际上没有电流消耗、我不确定发生了什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    我想说的是适配器或工作台电源何时设置为输出2A (主要是在电路板有电源时)。

    我想我们可以稍微后退一步、检查一些关键参数:  

    • VREF 电压  
    • REGN 电压  

    为您看到的行为提供一些示波器捕获也会有所帮助。 可能是开关节点的波形、也可能是 STAT1信号的波形。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    STAT1稳定低电平~40mV。
    VREF = 3.3V
    REGN = 5.98V

    BTST

    LDRV

    pH

    HDRV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您提供波形。 电压与波形一样与预期值一致。  

    您是否有可用于模拟电池的源表或4象限电源?

    此致、

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、没有、我没有、但这是真实电池连接到 VBAT 时的结果。 我连接的电池电量约为70%。  因此它应该能够以常规速率充电(而不是预充电或涓流速率)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:   

    您是否可以尝试在2A 时将电源输出增加到24V? 这会改变观察到的行为吗?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    当我将输出设置为24V 时、电流消耗增加到从18mA 到50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我曾尝试在另一个板上进行上述更改、我认为我发现了问题。  我认为 LODRV FET 正在根据热约束关闭(我认为我测试的电路板具有损坏的 FET、因此当我最初测量时、FET 的温度没有升高。  我在另一个板上进行了上述更改、并使充电电流达到了150mA。  因为充电电流持续增加、此电路板上的 FET 在此过程中过热。  我将需要更新布局、以便为 FET 提供更多的散热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您的更新。  

    更新布局后、您可以随时打开新的主题帖、我很乐意进行审阅。  

    此致、  

    A·克德尔