请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25200 您好!
我们正在考虑使用 TPS25200限制输入电流、以便符合5V 器件中的 IEC 62368 PS1 (即低于15W)标准。
Rilim 和其他必要组件的单一故障条件会发生什么情况?
Rilim 开路/未安装、我认为会将电流限制到一个低值、但如果 Rilim 对地短路、会发生什么情况?
电流限值是继续增加还是被钳位在~2.9A? 那么、在输出短路的情况下、您是否必须依靠热关断来关闭器件?
您能估算一下发生这种情况之前的时间吗? (IEC 62368 PS1要求在3秒内强制实施15W 限制)
如果需要任何关于单一故障条件的额外信息、请予以说明。
此致、
1月