请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 大家好、
有一个用于设置 ILIM 的公式。 2000和0.04是典型值吗? 如何估算实际 Ilimit 精度?

如果我们无法对每个数值和数值的准确性进行评论,请告诉我 Ilimit 波动值,例如 ±7.5%和一个 Rilm 值等。 我知道应该考虑电阻器精度。
此致、
林市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
有一个用于设置 ILIM 的公式。 2000和0.04是典型值吗? 如何估算实际 Ilimit 精度?

如果我们无法对每个数值和数值的准确性进行评论,请告诉我 Ilimit 波动值,例如 ±7.5%和一个 Rilm 值等。 我知道应该考虑电阻器精度。
此致、
林市
您好、Hayashi:
是的、此公式中的2000和.04值为典型值、±7.5%是由于 PVT 变化和使用1%容差电阻器而导致从典型值获得的变化。
对于给定的 RLIM 值、可以使用上面的公式获得 ILLIMIT 值。 因此、现在您的实际 Ilimit 将在 该值的±7.5%范围内、使用任何公式都无法预测精确值。 只能估算一个范围。 这 已经包括 RLIM 值处1%容差的影响。
如果我无法正确解决您的问题、请在此处回答。
此致、
阿鲁什