This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061:具有反向过流保护功能的双向开关

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM9061, LM5060EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287778/lm9061-bidirectional-switch-with-reverse-overcurrent-protection

器件型号:LM9061
主题中讨论的其他器件: LM5060EVAL、LM5060

您好、专家!

我想尝试从数据表第24页和下图中将 LM9061用作具有反向过流保护功能的双向开关:

我注意到了驱动器被关闭开/关=0、并且 没有任何器件与 I/O 2连接的情况下此电路的不良行为(无 负载)。

当我提供输入 I/O 1 (12V)时、尽管打开了晶体管、但输出端会出现电压(大约3、4V)。

这是否是电路的预期行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oskar:

     由于 MOSFET 漏源泄漏电流和 LM9061中阈值引脚的泄漏、这是预期行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我还在相同配置下尝试了两个 LM5060EVAL 板、发现 LM5060s 中似乎没有泄漏电流。 我想知道是否为 LM5060推荐使用此微镜连接、因为数据表中没有提到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 LM5060。 请提交有关 LM5060的单独帖子。