主题中讨论的其他器件:TPS62745、 TPS62125、 TPS62840、 TPS62150、TPS62050
大家好、我需要一个输入电压为3.3 - 6.5 V、输出电压为3.3 V 的稳定器、适用于电池供电的器件。 在 PFM 模式下、0 µA、10 µA 的负载电流下的输入端电流是多少。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我需要一个输入电压为3.3 - 6.5 V、输出电压为3.3 V 的稳定器、适用于电池供电的器件。 在 PFM 模式下、0 µA、10 µA 的负载电流下的输入端电流是多少。 谢谢你。
尊敬的 Alex:
这里附上了基准测试的结果。
Iout=0uA、Vout=3.3V | |
输入电压 | 输入电流/μ A |
6.5 | 14.8 |
6 | 15.5 |
5.5 | 16.5 |
5 | 17.7 |
4.5 | 19.1 |
4 | 21.1 |
3.9 | 22.2 |
3.8 | 2896 |
3.7 | 2507 |
3.6 | 2123 |
3.5 | 1744 |
3.4 | 1377 |
3.3 | 1061 |
Iout=10uA、Vout=3.3V | |
输入电压 | 输入电流/μ A |
6.5 | 23.1 |
6 | 24.4 |
5.5 | 26.2 |
5 | 28.3 |
4.5 | 31.1 |
4 | 34.4 |
3.9 | 36.3 |
3.8 | 2908 |
3.7 | 2518 |
3.6 | 2135 |
3.5 | 1756年 |
3.4 | 1391 |
3.3 | 1074 |
您可以看到、当输入电压接近3.8V 时、输入电流会增加到与2mA 一样高、因为该器件会以高占空比进入 FCCM。
如果您对输入电流有严格的要求、TPS62745/TPS62125可能更合适。
如果您需要更多信息、请告诉我。
尊敬的 Alex:
TPS62840属于另一个团队、我将为这些数据支持循环使用它们。
与此同时、您可以考虑 TPS62150/TPS62050。
当 TPS62150进入100%占空比模式时、其输出电流为0uA、最大输入电流为785uA、而 TPS62050为483uA。
TPS62150 | |
输入电压 | IIN (uA) |
3.5 | 21.6 |
3.4 | 21.6 |
3.31 | 21.6 |
3.3 | 785 |
3.4 | 785 |
3.45 | 785 |
3.46 | 21.6 |
TPS62050 | |
3.4 | 25 |
3.35 | 25 |
3.34 | 467 |
3.24 | 483 |
3.39 | 471 |
3.4 | 25 |
您好 Alex:
请在下面查找 Vout = 3.3V 的数据
输入电压 |
输出电流 |
输入电流 |
3.3 |
1.00E-07 |
2.32E-07 |
3.3 |
1.26E-07 |
2.60E-07 |
3.3 |
1.59E-07 |
2.94E-07 |
3.3 |
2.00E-07 |
3.30E-07 |
3.3 |
2.51E-07 |
3.86E-07 |
3.3 |
3.16E-07 |
4.48E-07 |
3.3 |
3.98E-07 |
5.34E-07 |
3.3 |
5.01E-07 |
6.30E-07 |
3.3 |
6.31E-07 |
7.66E-07 |
3.3 |
7.94E-07 |
9.29E-07 |
3.3 |
1.00E-06 |
1.13E-06 |
3.3 |
1.26E-06 |
1.39E-06 |
3.3 |
1.58E-06 |
1.71E-06 |
3.3 |
2.00E-06 |
2.12E-06 |
3.3 |
2.51E-06 |
2.65E-06 |
3.3 |
3.16E-06 |
3.30E-06 |
3.3 |
3.98E-06 |
4.12E-06 |
3.3 |
5.01E-06 |
5.14E-06 |
3.3 |
6.31E-06 |
6.44E-06 |
3.3 |
7.94E-06 |
8.08E-06 |
3.3 |
1.00E-05 |
1.01E-05 |
输入电压 |
输出电流 |
输入电流 |
4 |
1.00E-07 |
1.77E-07 |
4 |
1.26E-07 |
1.99E-07 |
4 |
1.59E-07 |
2.31E-07 |
4 |
2.00E-07 |
2.66E-07 |
4 |
2.51E-07 |
3.14E-07 |
4 |
3.16E-07 |
3.76E-07 |
4 |
3.98E-07 |
4.51E-07 |
4 |
5.01E-07 |
5.46E-07 |
4 |
6.31E-07 |
6.66E-07 |
4 |
7.94E-07 |
8.17E-07 |
4 |
1.00E-06 |
1.01E-06 |
4 |
1.26E-06 |
1.25E-06 |
4 |
1.58E-06 |
1.55E-06 |
4 |
2.00E-06 |
1.93E-06 |
4 |
2.51E-06 |
2.41E-06 |
4 |
3.16E-06 |
3.01E-06 |
4 |
3.98E-06 |
3.77E-06 |
4 |
5.01E-06 |
4.73E-06 |
4 |
6.31E-06 |
5.93E-06 |
4 |
7.94E-06 |
7.45E-06 |
4 |
1.00E-05 |
9.36E-06 |
输入电压 |
输出电流 |
输入电流 |
5 |
1.00E-07 |
1.49E-07 |
5 |
1.26E-07 |
1.71E-07 |
5 |
1.59E-07 |
1.94E-07 |
5 |
2.00E-07 |
2.20E-07 |
5 |
2.51E-07 |
2.58E-07 |
5 |
3.16E-07 |
3.07E-07 |
5 |
3.98E-07 |
3.68E-07 |
5 |
5.01E-07 |
4.49E-07 |
5 |
6.31E-07 |
5.37E-07 |
5 |
7.94E-07 |
6.56E-07 |
5 |
1.00E-06 |
8.06E-07 |
5 |
1.26E-06 |
9.92E-07 |
5 |
1.58E-06 |
1.23E-06 |
5 |
2.00E-06 |
1.53E-06 |
5 |
2.51E-06 |
1.91E-06 |
5 |
3.16E-06 |
2.39E-06 |
5 |
3.98E-06 |
2.99E-06 |
5 |
5.01E-06 |
3.74E-06 |
5 |
6.31E-06 |
4.69E-06 |
5 |
7.94E-06 |
5.89E-06 |
5 |
1.00E-05 |
7.40E-06 |
输入电压 |
输出电流 |
输入电流 |
6 |
1.00E-07 |
1.33E-07 |
6 |
1.26E-07 |
1.53E-07 |
6 |
1.59E-07 |
1.70E-07 |
6 |
2.00E-07 |
1.97E-07 |
6 |
2.51E-07 |
2.24E-07 |
6 |
3.16E-07 |
2.71E-07 |
6 |
3.98E-07 |
3.17E-07 |
6 |
5.01E-07 |
3.77E-07 |
6 |
6.31E-07 |
4.64E-07 |
6 |
7.94E-07 |
5.61E-07 |
6 |
1.00E-06 |
6.88E-07 |
6 |
1.26E-06 |
8.39E-07 |
6 |
1.58E-06 |
1.04E-06 |
6 |
2.00E-06 |
1.29E-06 |
6 |
2.51E-06 |
1.61E-06 |
6 |
3.16E-06 |
2.00E-06 |
6 |
3.98E-06 |
2.51E-06 |
6 |
5.01E-06 |
3.15E-06 |
6 |
6.31E-06 |
3.94E-06 |
6 |
7.94E-06 |
4.95E-06 |
6 |
1.00E-05 |
6.21E-06 |
输入电压 |
输出电流 |
输入电流 |
6.5 |
1.00E-07 |
1.29E-07 |
6.5 |
1.26E-07 |
1.40E-07 |
6.5 |
1.59E-07 |
1.58E-07 |
6.5 |
2.00E-07 |
1.81E-07 |
6.5 |
2.51E-07 |
2.16E-07 |
6.5 |
3.16E-07 |
2.48E-07 |
6.5 |
3.98E-07 |
3.03E-07 |
6.5 |
5.01E-07 |
3.56E-07 |
6.5 |
6.31E-07 |
4.31E-07 |
6.5 |
7.94E-07 |
5.21E-07 |
6.5 |
1.00E-06 |
6.32E-07 |
6.5 |
1.26E-06 |
7.78E-07 |
6.5 |
1.58E-06 |
9.65E-07 |
6.5 |
2.00E-06 |
1.20E-06 |
6.5 |
2.51E-06 |
1.49E-06 |
6.5 |
3.16E-06 |
1.86E-06 |
6.5 |
3.98E-06 |
2.33E-06 |
6.5 |
5.01E-06 |
2.91E-06 |
6.5 |
6.31E-06 |
3.66E-06 |
6.5 |
7.94E-06 |
4.58E-06 |
6.5 |
1.00E-05 |
5.75E-06 |
您能为我提供客户信息、终端设备和业务机会吗?
谢谢。此致、
Moheddin。
您好 Alex:
感谢您提供信息。
负载电流为10 µA 且输入电压为6.5V 至6.8V 时的输入电流是多少?
在之前的回复中、已经提供了请求的数据、即输入电压为6.5V、输出电压= 3.3V。 目前、我没有 Vin = 6.8V 时的数据、但我可以在 EVM 中进行测量并为您提供、正如我之前所说的。
在建议条件的最大额定值和绝对最大额定值之间运行器件会影响器件的可靠性。
[/报价]
谢谢。此致、
Moheddin。