请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 您好!
我有一位客户之前使用过 TPS2595、但现在希望将电流限制在1.5A 左右、电压介于0.8-8V 之间。 是否推荐了任何合适的过压保护芯片?
非常感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.