This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:应用报告 SLVA829

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273984/bq24650-application-report-slva829

器件型号:BQ24650

您好!

在阅读您的应用报告 SLVA829-2016年9月之后,我们非常清楚问题和建议的解决方案。

至于图8中的二极管解决方案、很明显、除了8A 充电器的电路看起来像烤面包机、而不是太阳能充电器。

对于充电电流较低的电路而言、这可能是一个很好的解决方案、但并不像这里的情况那样适用于8A 最大充电电流。

您是否有任何其他文档或建议、以便在不进行高热耗散的情况下解决硬件问题、例如使用 MOSFET?

谢谢。

此致、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    感谢您与我们联系!

    您能否说明一下您对太阳能充电器的要求、以便我提供一些建议?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的答复。

    我们已经使用 BQ24650设计了几款太阳能充电器、尽管最大充电电流较低、但它们能够充分发挥作用。

    现在、我们正在设计一个最大充电电流为4A 的版本、整个电路将封装在环氧树脂中、因此热性能需要考虑。

    我们需要实施反向电流阻断电路、以防止电池放电。

    主要问题不是当太阳能电池板电压介于 VMP 和 Vbat 之间时、但我们需要防止太阳能电池板端子可能发生短路、以及在这些条件下电池以高电流放电。  这是我们主要关注的问题。

    这就是由于效率降低而不能使用5A 二极管的原因。

    即使忽略效率的损失、上述条件下的热问题也是我们关注的一个问题

    我希望这些数据足以让我们得到您的建议。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    感谢您的澄清!

    我将对此进行研究、并在星期四之前提供一些反馈。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    您是否已经有替代建议使用的二极管的替代方法?

    同时、我们进行了电压电流测量以及热像仪分析等相关测试、由于热耗散较高、电流高于2A 的二极管是不可能使用的。
    即使是采用 DO-214AB-2封装的二极管也是不可接受的

    因此、SLVA829报告中 TI 的建议在概念或低充电电流方面很有趣、但对于高电流而言是不可行的。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您可以尝试并联多个二极管、但它们不会均等地共享电流、并且您至少需要并联3个3A 二极管。  我看到的唯一其他替代方法是 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sm74611.pdf 等理想二极管 或具有 https://www.ti.com/product/LM74670-Q1等外部 FET 的控制器。  

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    提前感谢您的答复和提供的信息。

    我们已在 BOM 中使用了 TPS259474ARPWR、在该项目中、最大充电电流为4A、因此我们正在评估其用作理想二极管的情况。

    我们是否遗漏了 TPS259474ARPWR、因而无法使用该器件?

    非常感谢您的评论。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    我将进行深入研究、并提供有关其用作理想二极管的反馈。

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    我们是否遗漏了 TPS259474ARPWR、因而无法使用该器件?

    [/报价]

    这里我看不到任何明显的东西、但我建议在您的设计中测试此实现。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔