This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:STAT 信号和5V、而非 REGN

Guru**** 2586095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290107/bq25300-stat-signal-and-5v-instead-of-regn

器件型号:BQ25300

您好、  

我正在设计包括电池充电器在内的电池组。

我选择了 BQ25300、但我对 STAT 信号有疑问。

在数据上,我可以看到 STAT 信号可用于驱动一个连接在 STAT 和 REGN 之间的 LED ,但它是否可以连接在 STAT 和 Vin (在我的情况下是5V )?

因为指示充电状态的 LED 指示灯不在电池组内、我想使用充电连接器将此信号导出到电池外。

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bruno、您好!

    请参阅 d/s 的8.1绝对最大额定值。 最大 STAT 电压为5.5V。 请注意、最大 STAT 输出灌电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning!