This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:稳定性(波特图)

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289457/tpsm83100-stability-bode-plot

器件型号:TPSM83100
主题中讨论的其他器件: TPS631000

您好!

是否有工具可用于验证 TPSM83100电路的稳定性(波特图)? WEBENCH 电源设计器似乎还不支持 TPSM83100。 TPSM83100实际上是否集成了自动相位补偿电路并且无需验证稳定性?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    我们 内部也没有工具和自动相位补偿电路。

    但是、您可以将 TPS631000用于 Webench 仿真、因为 TPSM83100基于 TPS631000。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、

    我还有两个问题。

    • WEBENCH Power Designer 似乎也不支持 TPS631000。 如何执行稳定性分析?
    • 如果分析结果无法满足设计目标、如何优化稳定性?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    很抱歉出错了。  PSPICE 模型如何?  您可以从 TI.com 下载它。

    环路稳定性的优化方法不多、因为环路的大部分都是内部的。 但我们可以通过 Cout 或 Cff 进行优化。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、

    由于循环的大部分内容都是内部的,所以优化循环稳定性的方法不多。 但我们可以通过 Cout 或 Cff 进行优化。

    您是否意味着 TPSM83100未集成自动相位补偿电路、但基本设计为可稳定运行?

     PSPICE 模型怎么样?  您可以从 ti.com.
    下载该工具、

    或者、如果我提供了原理图、是否可以让您的团队代表我执行稳定性分析?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    对于我们的大多数器件、我们没有自动相位补偿功能。

    是的、请分享您的原理图、我们将进行基准测试以确认。  

    此致